Menu
2016-11-9
适合众多应用的解决方案: 丰富的CMOS产品线的优势

全球最大的CCD芯片生产商Sony公司去年宣布将停止生产这种技术的产品。从那时起,越来越多的用户已经转向采用CMOS芯片技术的相机。Basler很快意识到CMOS的趋势,并扩大其产品线,以便纳入范围宽阔的CMOS芯片。这可以为用户带来很多好处。
采用CMOS芯片技术的相机,例如采用Sony的IMX芯片和ON Semiconductor的PYTHON芯片的Basler ace ,适合大量应用。其使用范围从钢材检验和运动分析等应用到显微镜和自动牌照识别。我们最新的产品洞悉《适合众多应用的解决方案: 丰富的CMOS产品线的优势》包含关于这一主题的详细信息。
如需详细了解从CCD转移到CMOS芯片的情况,请下载我们的免费白皮书《现代CMOS相机替代CCD相机 》,或访问我们的信息页“从CCD转换到CMOS相机”。如对我们的CMOS产品线有疑问,或希望了解更多信息,请随时联系当地的Basler销售团队。如需详细了解包括超过100个型号的Basler成功的ace系列相机,请访问:www.baslerweb.com/ace