您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2021-8-19

新版VisualApplets 3.3现已推出!

新版VisualApplets 3.3现已推出!

在图像处理技术中,VisualApplets是针对FPGA处理器上的实时应用而设计的集成开发环境。它支持通过图形化用户界面上的数据流模型来对FPGA进行编程。该解决方案可广泛适用于众多工业和非工业应用。VisualApplets让用户可以访问图像处理硬件(如图像采集卡工业相机 和图像处理设备)中的FPGA处理器,以实现单独的图像处理应用程序。

新的VisualApplets 3.3.0版包含了增强功能,例如六种新的算子、直方图和Line Profile功能,以及新的线阵相机模拟模式。

新算子

VisualApplets 3.3共有六种新的算子,可提供更高效的设计技术,加快开发速度,并降低维护难度。

直方图和Line Profile功能

借助VisualApplets中新的直方图和Line Profile功能,让成像质量的评估变得易如反掌。使用直方图功能可以呈现出动态图像或动态线形中灰度值的分布。通过Line Profile功能还可以轻松显示线形上像素的强度。

适用于线阵相机的模拟模式

借助新的模拟模式,您可以更轻松、更逼真地模拟来自线阵相机的图像,或模拟暂时转换为线格式的图像数据。

我们强烈建议您在更新VisualApplets之前先阅读版本说明,以避免出现技术问题。

VisualApplets 3.3.0下载

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们