您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2022-4-12

新版VisualApplets 3.3.1现已推出!

新版VisualApplets 3.3.1现已推出!

在图像处理技术中,VisualApplets是针对FPGA处理器上的实时应用而设计的集成开发环境。它支持通过图形化用户界面上的数据流模型来对FPGA进行编程。该解决方案可广泛适用于众多工业和非工业应用。VisualApplets让用户可以访问图像处理硬件(如图像采集卡、工业相机和图像处理设备)中的FPGA处理器,以实现各种不同的图像处理应用。

VisualApplets的最新维护版本3.3.1包括若干功能增强,例如新的算子,对Xilinx UltraScale+系列FPGA的支持以及其他多种改进。

新算子

该版本添加了许多适用于动态图像形状处理的新算子,以便在数据流中的任意位置动态剪切或合并图像信息。通过这种方式就能实现新类别的图像处理算法。

支持Xilinx UltraScale+系列FPGA

该版本对采用Xilinx UltraScale+系列FPGA的设备增加了初始支持,例如Basler imaWorx CXP-12 Quad图像采集卡,可能尤其适用于需要定制解决方案的OEM客户。

我们强烈建议您在更新VisualApplets之前先阅读版本说明,以避免出现技术问题。

下载VisualApplets 3.3.1

产品页面 上详细了解VisualApplets功能

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们