Menu
2018-8-29
新版pylon 5发布 — 使用最新的MPEG-4编码器录制视频,更加友好易用!

新版pylon 5现已开放下载。有了最新的MPEG-4编码器和更为强大的视频录像功能,在pylon Viewer和pylon API中,无论是拍摄单张图像、录制视频以及保存图像或是延时拍摄序列视频,都变得既简单又直观。
直方图功能
使用pylon Viewer中最新的直方图功能,可以助您轻松评估相机成像质量。使用直方图功能计算和呈现动态图像中灰度值的分布,可以自动获得最小和最大灰度值、灰度均值及标准差信息。只需轻松点击一下,显示以对数坐标系呈现的直方图。您还可以使用缩放和平移功能对图像的关键区域进行更精准的分析。点击保存和复制按钮可保存直方图数据(以CSV文件格式保存,并可在其他程序中打开进一步分析数据)。
支持多种语言
pylon Viewer功能强大,您是否想使用除了英语以外的其他语言版本?没问题!新增语言功能可以为您提供中文、日文、韩文等不同语言版本的pylon Viewer。您只需在pylon Viewer选择所需语言,即可以您熟悉的语言查看Basler相机。
请阅读《pylon版本说明》,获取pylon新增功能的完整概述。
您是否有任何疑问,以及需要更多信息?欢迎随时联系Basler支持团队 。