-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-11-8
新版pylon 5发布 - 现推出GenTL Producer

Basler新推出的pylon 5(5.0.11版本)现已在官方网站上正式开放下载。除了修复了几个漏洞和进行了细微的功能改进之外,本次版本还带来了以下亮点功能:
适用于Basler GigE Vision和USB 3.0 Vision相机的GenICam GenTL Producer
GenTL Producer能让您利用支持GenTL标准的第三方软件库来操作Basler相机。Basler在开发高性能内核驱动方面具有丰富的经验和行业领先的专业知识,从而实现在低CPU负载的情况下进行稳定、可靠、无误的图像传输功能。
带宽管理软件现已支持GigE相机
有了这款简单易用的工具,您可以对已连接的各个Basler GigE或USB 3.0相机的图像数据传输负荷进行校准,确保所有相机都能准确地运用最大的可用带宽进行图像数据传输。
如您有任何疑问或需获取更多信息,请随时与我们的Basler支持团队 联系。