Menu
2019-5-27
全新ace 2:功能恰到好处,满足任何需求

Basler ace 2相机系列助您的应用更臻完美。Basler共有两条产品线可供您选择:ace 2 Basic和ace 2 Pro。
- ace 2 Basic:专为满足视觉系统的标准要求而设计,兼顾了功能、价格因素方面的需求,并以一如既往的可靠表现来完成任务。
- ace 2 Pro:能胜任更复杂的任务,它提供新的独特相机内置功能:Compression Beyond(压缩超越)、Pixel Beyond(像素超越)以及久经考验的PGI图像优化功能包,可以在您的应用中实现所需的最佳性能。
对您而言,这意味着您可以通过更高的吞吐量来降低成本;从CCD芯片转换到CMOS芯片时无需大费周章进行重新设计;以具有吸引力的价格获得最新的芯片技术以及可靠耐用的Basler产品。将所有优点都体现在同一相机系列上——这就是ace 2。
全新相机系列在ace 2 Basic和ace 2 Pro产品线中共推出八款型号,全部配备Sony IMX392芯片,分辨率为230万像素,GigE版的帧速率最高可达100 fps,USB 3.0接口版的帧速率最高可达160 fps。
两条ace 2产品线都采用了最先进的CMOS芯片和高度优化的硬件设计,能提供卓越成像质量,可兼容Basler配件,并且价格富有吸引力。ace 2 Pro借助Compression Beyond(压缩超越) 和Pixel Beyond(像素超越) 两项功能,可以直接为您的视觉应用提升性能。
Compression Beyond(压缩超越)功能可直接在相机的FPGA中实时压缩图像数据,无需牺牲成像质量。这样可以释放有更多的带宽,进而确保实现更高的帧速率。此外,还可以按照全分辨率压缩的形式来存储图像数据,显著降低所需的存储空间,降低成本。
使用Pixel Beyond(像素超越)功能,您可以更改图像的像素尺寸,从而影响重要的芯片特性,例如分辨率或信噪比(SNR)。简单而言,这个功能让您可以模拟其他芯片型号。例如,如有需要,这个功能可以助您轻松地进行重新设计,而不必重新配置整个视觉系统。
欢迎点击此处 ,了解更多关于ace 2 Pro产品线的全新Beyond(超越)功能。
您可以点击此处 ,了解广受欢迎的PGI图像优化功能包、ace U和L系列相机的全部信息。
新的ace 2相机广泛适用于一系列应用,例如工厂自动化、机器人和医药,以及交通和运输领域等。了解有关ace 2 Basic 和ace 2 Pro 的更多信息。我们的销售团队 乐意随时为您答提供信息或答疑解惑。
您可以在这里 找到新ace 2相机型号一览和亮点功能概述。