-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2021-9-21
技术前沿:我们的CXP 2.0星系继续收获强劲增长

在我们选择丰富的CXP 2.0星系中,所有CXP-12组件都互相匹配,包括我们新推出的多通道boost相机 和接口卡 。现在,boost相机系列新增的相机型号配备两个端口,采用性能强大的Sony Pregius S系列全局快门CMOS芯片IMX530、IMX531和IMX532,分辨率为1600万、2000万和2400万像素,帧速率可高达150 fps,可选配带有两个和四个端口的匹配接口卡。将经过验证的pylon相机软件套装 作为相机和接口卡的通用SDK,即可无缝集成这两个组件,显著降低系统成本。
pylon软件现支持采用CoaXPress 2.0接口的多相机设置,降低了硬件和软件的复杂度,从而降低集成难度。您可以通过我们一站式地为相机获取所有组件——包括合适的接口卡、匹配的镜头和电缆等其他配件!这些产品均经过精心挑选和测试,采用即插即用的设计,可轻松集成,例如可用于半导体、太阳能、显示器(FPD)、印刷、食品检测以及医疗技术等领域的应用。我们提供兼容组件、采用精益设计的视觉系统,可让您的计算机视觉项目受益。我们的技术支持团队将帮助您解决任何有关产品或实施过程的问题。
通过Basler一站式获取所有CXP-12组件
我们可以为boost相机提供合适的C-mount和F-mount镜头 ,它们非常适用于需要高分辨率、低失真和低暗角阴影的应用。我们还提供工业级的CoaXPress Standard和Premium系列同轴电缆 ,我们使用了不同长度的电缆来与Micro-BNC x2 (HD BNC)接头进行过严格测试,另外还提供适用于拖链应用的电缆。此外,这些电缆还支持Power over CoaXPress (PoCXP)外部供电和信号触发(单电缆解决方案)。我们提供相应的评估工具包 ,便于对您的视觉系统进行测试、配置和集成。我们的CoaXPress组件经过广泛测试,能够满足未来需求,并且符合高质量标准,提高系统效率,让您的视觉系统既可以充分利用高带宽,同时又能保持高分辨率和高帧速率。
Basler CXP-12视觉解决方案将让您从中受益,我们在CoaXPress领域累积了多年经验,可以为您提供完全集成的高性能图像处理系统,并配有备受开发人员认可的pylon软件,具有卓越的性价比。