您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2021-5-7

3D同步:blaze ToF相机提供的多相机通道功能

3D同步:blaze ToF相机提供的多相机通道功能

仓库里几辆配备blaze ToF相机的自动导引车(AGV)需要在封闭的空间环境中移动——这是物流领域的日常典型应用。在这种情况下,重点在于确保多相机系统中的相机能够稳定运行。

Basler blaze 3D相机通过两种方法来确保ToF相机的光脉冲信号不会相互产生干扰:其中之一是使用精密时间协议(PTP),让网络中的多台GigE相机可以同步时间。

此外,多相机通道功能可以提供七个不同的通道,每个通道的频率都略有不同,最多可同时操作7台相机。该功能的优点是,即使相机位于不同的网络中,用户也可以为移动的物件和场景配置多相机系统。

欢迎阅读我们的产品洞悉 ,详细了解Basler blaze 3D相机在物流应用中的可能性。您可以在blaze产品页 上找到关于相机和规格的各种实用信息。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们