-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-3-29
持续增长: Basler2015年营业数据报告

集团2015财年的销售额增长了8%,达到8540万欧元(2014年:7920万欧元),大大超过去年对2015年的预测值。
根据Basler销售战略,相机业务异军突起并取代了解决方案业务,相机销售额相比2014年增长了15%。
与此同时,在此报告期间的相关数据表明,德国机器视觉零部件行业的销售额也同步增长了9%(VDMA)。因此,在过去这一财年,Basler再次巩固并扩大了其市场份额。
2015年我们再次实现了之前所公布目标上限值——税前利润率达11%。
按照计划,在2015财政年度,我们雇用了更多的员工,以充分发挥企业中长期增长潜力。我们阿伦斯堡总部的员工数量从2014年的375名上升到2015年的438名(全职员工数)。
预计2016财年的销售额将会增加至9000万到9200万欧元。
关于利润,根据销售发展情况,我们预估税前利润率和前几年相近,上下幅度范围为9%-10%。
单击以下链接可了解完整的年度报告和详细信息:
http://www.baslerweb.com/en/company/investors/financial-information/financial-reports