Menu
2017-4-6
新成功案例:UniscanDETECTOR采用sprint线阵相机检测材料中的缺陷

使用前,材料必须经过彻底检测以杜绝一切缺陷,确保只有毫无瑕疵的材料才能够(顺利)进入生产程序。可检测出的缺陷是各种各样的:可能是一个孔或一道划痕,也可能是材料受到污染或是材料厚度不一,这些都会使材料不适用于正式生产。采用Basler sprint相机 的UniscanDETECTOR能够确保不会出现上述瑕疵和缺陷。
阅读我们的成功案例《Basler sprint线阵相机帮助完成连续条带检测》以获得关于CAMEA UniscanDETECTOR应用的详细信息。
您可以在我们网站的文件下载 专区查看更多有关Basler相机应用的成功案例。如果有任何问题,欢迎随时咨询我们的销售团队 。