-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-7-7
工业4.0时代的智能仓库物流 — 配备Basler ToF (Time-of-Flight)相机的智能前移式叉车使其成为可能 – 新成功案例。

当代无人驾驶车辆的局限性在于必须按照预先确定的路线,无法对变化做出灵活反应。如果遇到障碍,车辆无法绕过它,而只能紧急停车。如果要运输的对象没有准确处于某个预定位置,车辆就无法采取进一步行动。
因此,目前存在的这些限制所导致无人驾驶运输系统需要耗费大量时间和成本进行设置。工业4.0承诺采用全新方法,使机器具备人类与生俱来的能力,从而无需昂贵的辅助措施即可确定自己的方位。
无人驾驶智能前移式叉车的开发是这一研究项目的其中一部分,叉车需要掌握如何根据它们所处的环境来确定方向。其最初由人类引导浏览设施,借此了解它们所处环境的各个方面。这些智能前移式叉车的关键核心组件是三台Basler ToF相机。
通过我们的最新成功案例“工业4.0时代的智能仓库物流 — 配备Basler ToF (Time-of-Flight)相机的智能前移式叉车使其成为可能” 详细了解此应用。欢迎从我们网站的下载专区 下载更多有趣的成功案例、白皮书和产品洞悉。
阅读我们的白皮书,了解ToF (Time-of-Flight)相机是否同样适合您的应用。除了全面解释ToF (Time-of-Flight)的原理之外,它还概述了影响ToF (Time-of-Flight)相机系统设置的潜在因素。
在我们的Vision Campus中还包含“图像处理在工业4.0中发挥的作用”趣文: 《未来属于智能化 — 图像处理之工业4.0的重要组成部分》