-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-5-27
Basler PowerPack套装(显微镜专用)即将投入量产

Basler PowerPack套装(显微镜专用) 满足专业显微成像的所有需要。量身定制的全方位包将于2016年5月上市,其中包含多种灵敏可靠的高精度Basler相机 、专业Basler显微镜软件 和所有必需组件,易于设置和安装。
您可以从数字显微镜相机产品线中仔细挑选,这些相机能够实时提供极高质量的成像、出众的色彩还原和保真度以及高动态范围。它们具备以下优点:
- 先进的CMOS芯片技术具备极高性能
- 一流的成像质量,分辨率从120万像素到500万像素
- USB 3.0接口提供即插即用的便利性和SuperSpeed(超高速)数据传输
- 高达82 fps的超高帧速率适合进行流畅的实时预览、快速聚焦和样本筛选
- 独有的、专为显微应用优化的图像增强和颜色调整技术
- 兼具德国的精细工艺与出众的性价比
除了您所选择的Basler显微镜相机外,这一灵活的PowerPack概念套装还包括一个经过测试的满足兼容要求的USB 3.0线材和简单易懂的快速安装指南。
但最重要的是,PowerPack包含免费专业显微镜软件,用于相机控制、图像采集、处理和分析。相机和软件精确匹配,以确保性能可靠。安装简便、用户界面直观,且为所有特性和功能提供了全面的帮助工具。总而言之,Basler PowerPack套装(显微镜专用)是在教育和常规研究以及工业环境中进行监测、文档编制和存档的理想解决方案。
让您的显微镜应用取得理想效果,极为先进的视觉技术值得信赖。Basler细致入微的质量保证措施为相机的使用寿命提供保障。我们保证产品长期的市场供给量,促进您做出有价值和满意的决定。
希望详细了解Basler PowerPack套装(显微镜专用)、Basler显微镜相机 和Basler显微镜软件 以及它们在您的应用中的工作方式? 还可下载我们免费的显微镜白皮书“如何为我的图像处理系统寻找合适的相机” 或联系我们的销售团队 。