您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2016-7-8

可弯折的USB 3.0线材专为节省空间而设计

可弯折的USB 3.0线材专为节省空间而设计

对于只能为相机系统提供狭小空间的应用,可弯折的的USB 3.0线材使配备USB 3.0接口的Basler ace相机使用更加方便。

插头向下弯折90度,相机背后插头所需的空间减少到仅需22mm。因为线材设计为向下延伸,因此不必和直插头一样弯曲。这种线材在相机端提供了USB 3.0迷你B插头锁紧螺丝,符合USB 3.0 Vision标 准。在主机端,线材带有USB 3.0 A型无螺丝插头,如果主机有多个紧密排列的端口,这一特征会方便操作。线材提供了不同长度(1m、3m和5m)。

您仍在寻找适合应用的USB 3.0相机吗?

我们的“相机选型助手” 可以帮助您在采用USB 3.0接口的众多Basler相机中找到正确的选择。USB 3.0 Vision兼容相机在带宽方面有明显优势,切实填补了Camera Link和GigE接口速度之间的空白。它们提供了简单的即插即用功能且符合视觉标准,使它们适合工业应用。

更多信息: Accessories for Stable USB 3.0 Systems(实现稳定USB 3.0系统的配件)

如果您需要稳定的USB 3.0系统的其他合适配件,请参阅我们最新的产品洞悉“Accessories for Stable USB 3.0 Systems(实现稳定USB 3.0系统的配件)” 。 该文介绍了一个方便的“10点计划”,用于说明选择USB 3.0组件时应考虑的因素。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们