-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2020-7-7
质量出众的产品不一定价格昂贵:了解我们高性价比的热门产品

对于在组建视觉系统 时不仅看重质量而且关注价格因素的客户而言,我们提供的产品线选择丰富,在质量和价格方面都有出色表现。我们的Basler ace系列已经在数千个应用中可靠地发挥效用,满足了众多客户的应用需求。我们Standard产品线镜头能完美兼容我们的相机,可确保图像提供所需的锐度。如果您想获得易于设置、配备高质量组件的光源,那么Basler光源解决方案就是您的理想之选。
ace系列
设计精巧、价格实惠、功能强大:这些优点使我们的ace系列成为了全球最畅销的相机系列之一。ace表现出众,可提供丰富的接口和芯片选择。且ace系列具有出色的性价比,例如ace U产品系列功能强大,并配备Sony的IMX芯片或ON Semiconductor的PYTHON芯片。
Basler Standard镜头
我们Standard产品系列的镜头因其高性价比而广受客户欢迎,非常适用于众多标准视觉应用。它们可以满足各类成本敏感型应用的需求。再配合其设备,Standard系列镜头非常适用于低分辨率的高帧速相机。
Basler光源
在后续阶段中升级视觉系统中的劣质光源可能会产生高昂的成本。但是,如果在规划视觉系统时就先考虑好光源的选择,就可以节省大笔资金。Basler光源解决方案专为我们最受欢迎的相机型号量身定制,并可以简化视觉系统的设计难度。经过精心挑选的高质量光源组件可以确保为您的应用提供优秀的光源。此外,新的Basler SLP相机功能可实现相机和光源之间的自动同步,即使用户不具备专业知识也可以轻松使用受欢迎的频闪和超频功能。从光源的选择、安装到操作,Basler光源都简化和缩短了整个过程。
Basler Standard线材
在视觉系统中,高质量线材的作用往往会被低估。线材既要负责数据传输和控制任务,还要负责供电。由于接口具有不同的特点,相机的选择会直接影响可用的最大线材长度和可传输的数据量。
Basler产品线选择丰富,我们不仅注重成本优化,还注重遵守国际标准,并且避免在性能方面造成不良影响。
随心选择!
您是否想知道哪些组件适用于您的相机,或者哪些镜头适用于您的应用?我们有一系列的在线工具 可以帮助您做出正确选择。
此外,我们的销售团队 乐意提供有关相机和相应组件的信息,并为您答疑解惑!