-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2022-6-9
Basler pylon vTools:全新pylon 7提供的图像处理功能。

随着pylon 7的发布,我们通过新加入的pylon vTools来扩展备受客户欢迎的软件。借助这些软件模块,客户无需开展大量培训,即可在应用中使用一系列智能图像处理功能。
借助pylon vTools,用户可以通过相机控制和图像采集技术,统一设计和测试智能结构识别、精确物体定位或可靠的代码识别功能,并灵活地集成到应用中,始终能与Basler的相机产品线完美适配。
许多正在使用计算机视觉技术的公司都面临着几大挑战。开发团队中经常缺乏图像处理专家,而自行积累图像处理专业知识十分耗时。此外,即便是将简单的可视化工具集成到内部架构中也非常复杂,在图像处理软件方面,用户往往必须购买大型的综合软件模块,但实际上只需要用到少数几个功能。pylon vTools正好解决了这些难题,并通过经行业验证的pylon软件来提供无缝集成的图像处理技术,使您能够一站式获得图像采集和图像处理功能。用户能够以可视化的方式快速简单地创建vTools,并轻松将其集成到现有的架构中。这些功能均以精巧、经济高效的模块提供,您只需为真正需要的功能买单。在线简单激活演示许可证后,就能在安装后立即免费试用pylon vTools。
Basler pylon vTools提供适用于Windows和Linux x86的版本。有关vTools功能和模块的更多信息,请访问产品网站。