-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2021-3-9
pylon 6.2.0版现已支持新款Basler boost相机型号

pylon 6.2.0版现已为boost相机提供了更新。该版本也支持实施GenICam GenDC标准。您可以点击此处 下载新版本。
优势概览:
- 借助pylon,即可为搭载全局快门XGS芯片的Basler boost相机型号提供完整支持。所有搭载XGS芯片的boost相机型号在出厂前均已完成了固件设置,让您可以完整使用最新的相机功能。
- 最后,6.2.0版还支持实施GenICam GenDC标准。GenDC标准为图像数据定义了一个通用容器,以便它可以不受传输协议的限制来进行传输。pylon 6.2.0版实施了GenDC标准,可以为未来的相机型号提供支持。
欢迎访问我们全新设计的网站,进一步探索pylon相机软件套装 的各种应用潜能。