-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 5GigE产品线 3D产品线Basler aceace lite线阵相机Basler racer镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机 Time-of-Flight versus Stereovision显示更多收起接口和标准千兆网(GigE) 什么是CoaXPress? 配备GigE 2.0的多相机系统 System Setup with CoaXPress 2.0 USB 3.0和USB3 Vision Camera Link 哪一款接口适合嵌入式视觉? GenICam标准
- 公司概况
2022年9月9日
适用于Basler相机的pylon GStreamer插件
适用于Basler相机的pylon GStreamer插件

通过新的 gst-plugin-pylon 开源项目,我们提供了一个pylon GStreamer源插件,可为流媒体和视频编辑/播放等媒体应用提供服务。让所有具备GigE Vision、USB3 Vision、CoaXPress和MIPI等接口的Basler相机都可以在GStreamer多媒体框架中使用。
GStreamer 开源多媒体框架可协助您开发用于处理视频和/或音频数据的应用程序。它使用的插件可提供各种编解码器、筛选器和其他功能。
pylon GStreamer插件依托久经考验、功能强大的pylon相机软件套装进行运作。基于该插件的视觉应用可通过GenICam 来对相机参数进行动态和通用访问,获取可靠实时的驱动程序以及精心设计和易于使用的API,以实现快速高效的开发。
使用该插件,我们的相机和适配组件可以与 NVIDIA (英伟达)和NXP(恩智浦)等合作伙伴的产品无缝配合。