-
产品中心
计算机视觉硬件相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2020-5-19
macOS版pylon - 现推出新版本6.1.2

适用于macOS的pylon 6.1.2版包括以下新功能:
GenTL支持
适用于macOS的GenTL Producer支持在兼容GenTL 1.5标准的应用中使用Basler GigE和USB 3.0相机。适用于macOS的新GenTL Producer会自动解压缩经过Compression Beyond(压缩超越)功能进行过压缩的图像数据。体验在macOS中轻松适应视觉标准。
API改进
借助进一步简化的编程界面、扩展的API文档以及大量额外的编程示例,使您只需投入较少的工作量,即可将Basler相机集成到应用中。初学者无需参加太多培训就可以快速取得成效。这有助于提高开发团队的工作效率,并提高您的应用的稳定性。
pylon Viewer新功能
新的6.1.2版pylon不但调整了外观设计,以及在pylon Viewer的可用性方面进行了许多改进,还在macOS下提供了许多附加功能。最重要的新功能概览:
- 通过pylon Viewer的锐化指示器,可轻松实现镜头对焦!
- 借助Action Command功能,您可以轻松找到正确的设置,无需使用触发线即可同步触发您的GigE相机。
- 部分精选的ace U和ace L相机型号具备暗角校正功能,让您可以计算出适当的校正值,以避免使用低成本镜头时产生暗角伪影。
您可在pylon版本说明 中找到有关pylon新功能的完整概述。
如果您有任何疑问,我们的Basler销售团队 乐意为您答疑解惑!