Menu
2019-3-5
pylon相机软件套装5.2.0 - 新功能

适用于Windows和Linux的pylon 5.2.0版包括以下新功能:
C++通用静态API
想要提高程序员的工作效率,同时降低项目总成本? 没问题!新推出的pylon C++通用静态API能助您更轻松地实现目标!优势一览:
- 所有Basler相机均为单一相机类,不受接口的影响
- 在单一应用中,轻松使用不同接口的多款相机
- 所有相机功能均设有相应的类成员,让您更轻松地获取相机参数
- 高级辅助功能,助您更快实现相机配置
- 完全支持IDE自动补全功能
- 提供可查看集成Basler产品文档功能的链接
- 100%向后兼容现存原有的静态类,如GigE和USB 3.0相机
锐化指示器
通过pylon Viewer新增的锐化指示器,轻松实现镜头对焦!只需通过镜头对焦对感兴趣区域进行定义。转动聚焦环至最小和最大位置,获取镜头的完整聚焦范围。最后,您可以根据pylon锐化指示器提供的锐化测量数据,为您的镜头找到完美对焦
GigE Action Command(行动命令)
节省触发线的成本的同时,为多台GigE相机提供精准触发和完美同步。
通过Action Command(行动命令)和Scheduled Action Command(定时行动命令)(PTP、IEEE1588) 相机功能,以及pylon相机软件套装,即可轻松解决此问题。pylon Viewer中的全新Action Command窗格,不论是初学者还是经验丰富的开发者都可以轻松评估Action Command和Scheduled Action Command,并将其加入自己的应用。
暗角校正功能
您还在使用大尺寸的昂贵镜头来避免暗角伪影吗?
借助新出的暗角校正相机功能以及pylon相机软件套装,使用较小尺寸的低成本镜头即可避免暗角伪影,只需让pylon Viewer计算出校正值并存入相机就能实现。
提示:仅部分精选ace U和ace L相机型号提供暗角校正功能。
MED ace相机的色彩校准工具
pylon Viewer 中新增加的色彩校准工具能指引您完成色彩校准,让您充分利用Basler MED ace相机中强大的12-bit 色彩管道。校正过程使用了多项强大的相机功能,例如自动增益、自动曝光、白平衡、色彩转换矩阵、色彩调整(色度、饱和度)以及Gamma 校正等,从而可以只点几下鼠标就能到达到完美的色彩校准!
我们希望用户在实际应用中能利用新推出的功能,更轻松地应对挑战和困难。
请阅读《pylon版本说明》 获取pylon新增功能的完整概述。
您是否有任何疑问,以及需要更多信息?欢迎随时联系Basler支持团队 。