可提供更多pylon vTools功能的pylon 7.2
- 日期
- 2022年10月18日
欢迎试用可提供更多pylon vTools功能的pylon 7.2,以获得扩展的许可证选项、Linux ARM支持以及新的静态坏点校正 (Static Defect Pixel Correction) 功能。
更丰富的pylon vTools和操作系统支持
借助新的pylon 7.2版本,Basler让pylon vTools也可适用于Linux ARM 64位系统。我们还将当前的许可证版本扩展到了Basic基本版和Pro专业版,以在功能、性能和预算方面满足客户的广泛需求。 此外,我们还通过推出更多vTools功能来进一步扩展vTools产品线,例如模板匹配(Template Matching)。
新的静态坏点校正 (Static Defect Pixel Correction) 功能
在粉尘、老化或环境等因素的影响下,您是否需要耗费大量精力来处理可能随时出现的坏点或亮点?此外,生产线停机会造成时间和经济成本的耗费,同时您的检测任务是否也因此而受到干扰?借助Basler新款相机中提供的全新静态坏点校正功能 (Static Defect Pixel Correction),您就可以在pylon Viewer和pylon APIs中轻松处理这些棘手的问题。只需按照说明定位坏点或亮点,将其坐标输入到pylon Viewer或pylon API的用户列表中,然后将其上传到相机固件,让相机实时自动纠正所有像素缺陷,不产生任何延迟。
详细了解pylon相机软件套装 ,或下载新版本pylon 7.2 。