pylon 7.1 - 为5 GigE和10 GigE全力释放性能!
- 日期
- 2022年7月19日
借助pylon 7.1,您可以为5 GigE和10 GigE Vision设置获得出色性能和易用性。
在pylon 7.1中,Basler推出了新的GigE Vision驱动程序和配置工具,为新款Basler 5 GigE相机以及5 GigE和10 GigE网络适配器提供卓越的性能、可靠度和易用性。
新的GigE Vision驱动程序支持先进而强大的“resend”机制,以实现可靠的实时图像采集功能。此外,这些驱动程序还具有“Firewall traversal”、“ Extended ID”和“Pending Acknowledge”等新功能,助您通过GigE Vision设置获得最佳性能。
新的pylon GigE配置工具只需通过鼠标单击,即可配置和优化您的完整设置。该工具会自动优化网络适配器和相机的IP地址、网络适配器的所有性能参数以及所有关键系统设置。通过这种方式,Basler产品可为您提供卓越的可靠性、实时功能和易用性。
免费下载适用于您操作系统的pylon相机软件套装 。