-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-3-7
精确、可靠、引人注目——Basler相机即将亮相慕尼黑analytica分析生化展

Basler 十分期待慕尼黑展会医疗&生命科学展会,我们将展示许多突破性技术。在2016年5月,我们将展示Basler相机在医疗和生命科学应用领域的强大功能和潜力。届时,我们也将介绍Basler最新Basler PowerPack套装(显微镜专用),并邀请您参加关于TOF 3D嵌入式相机和最新成像优化PGI* 功能包的一对一讨论。
analytica生化分析展是实验室技术、分析、诊断和生化技术领域内的知名国际性博览会。该展会已有40年的历史,始终以展示创新性和前瞻性技术为主题,今年是第25届。2016年5月10日至13日,将有来自超过116个国家/地区的35,000余名宾客前往慕尼黑展览中心观展。
Basler将参加这次重要的展会,我们将自豪地展出用于医学和生命科学应用的并配有领先视觉技术的相机。Basler ace 、beat 、dart 、pulse 以及Basler旗下的其他众多高灵敏度数字相机都非常适用于分析和诊断设备以及实验室自动化等应用。请选择我们的数字相机,因为它们经久耐用,会为您带来高可靠性和卓越成像质量。
另外,值得兴奋的是,在analytica生化分析展上,我们将首次在欧洲展示我们全新的Basler PowerPack套装(显微镜专用)。请莅临我们的展台,了解Basler的PowerPack理念,以及这套为显微成像量身定制的全方位解决方案套装。我们的高质量相机能带来极高的实时成像质量、出色的色彩还原和保真度以及高动态范围。在Basler相机的基础上,PowerPack套装(显微镜专用)将所有关键组件交到您的手边,让您可以轻松简便地进行系统设置和安装。Basler精确和可靠的成像技术以及专业的图像采集、分析、记录和存档软件值得您的信赖。
我们也十分期待非常有趣的TOF 3D嵌入式视觉课题的一对一讨论,以及关于PGI - Basler独有的先进成像优化及色彩调节技术。
我们的展台号是A2/119A。
我们在此期盼在analytica生化分析展与您会面。
* Basler PGI 是强大的内在成像优化技术,它将锐化增强、去噪、彩色抗锯齿及5 × 5去拜耳化等功能独创性地结合在一起,能够在相机全速运作的状态下让您对图像进行优化。这样,您就可以直接通过相机获得极为出色的图像,而无需增加处理器负载。有关PGI的更多信息,请访问www.baslerweb.com/PGI。