-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2016-5-19
强大的功能包: 最新PGI介绍视频

独一无二的Basler PGI 功能包由5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪和锐化增强功能组成。PGI极具创造性,且配备强大内在成像优化系统,可在相机全速运行时对图像进行优化。
通过新的视频详细了解PGI。 视频中包括并排图像比较,显示了PGI图像优化的方式。
PGI功能包可用于配有Sony Pregius系列芯片或来自ON Semiconductor的PYTHON芯片的dart和pulse彩色相机以及所有ace彩色相机型号。
值得一提的是,我们的PGI功能包最近荣获了Vision Systems Design Innovators(视觉系统设计创新)银奖。单击此处了解详情。
更多信息,请访问PGI网站。
如果您希望更加详细地了解PGI功能包的功能,请阅读我们的白皮书。