Basler Standard镜头有什么与众不同之处?
- 性价比出众
- 稳定耐用的基本性能
- 适用于简单的视觉应用和对价格敏感的系统
- 非常适用于低分辨率的快速相机
Basler Premium镜头有什么与众不同之处?
- 针对要求严苛的应用进行了设计和测试
- 最佳质量:
- 分辨率极高
- 低失真
- 暗角小
- 依然具备成本效益
- 非常适用于分辨率极高的相机,助力分析细微的结构
全部优势概览:
- 采用需求导向型设计,可满足不同需求
- 焦距范围广,像圈选择丰富
- 性价比出众
- 让高分辨率CMOS芯片实现出色的成像质量
- 让镜头和相机完美匹配
- 全面的Basler产品文档
- 保证长期供货
两个新产品线都支持Basler相机中常用芯片的像圈(从1/2.5英寸到1.1英寸),以及所有常见的焦距。镜头采用C口,也可通过使用适配器方便地与CS口相机配合使用。
Basler通过镜头选型助手这款方便的工具,帮助您选择合适的镜头。利用镜头选型助手 ,您即可轻松为Basler面阵相机找到合适的镜头。