-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2020-7-28
选择适合您的线材:总有一款Basler Standard或Premium线材适合您的应用

您是否正在寻找合适的线材进行短距离连接?还是说您想获得最大的传输可靠性?
Basler可提供广泛的线材产品线,能够满足各类需求。我们的线材产品线分为Premium和Standard系列。Premium线材是Basler客户多年来信赖的高性能线材,适用于要求严格的应用。本次产品线中新增加的是Standard线材,适用于对价格敏感的系统。为了方便区分新的和现有的线材产品,因此我们现在引入了Premium产品线和Standard产品线的命名方式。
产品线中的线材可适用于所有常见的Basler相机接口。除了适配的I/O线材外,客户还可以从大量的数据线中选择可兼容GigE、USB 3.0、CoaXPress和Camera Link接口相机的线材。
Basler Standard线材的特点
- 出众的性价比,适合标准视觉应用
- 采用需求导向型设计,可满足不同产品的需求
- 是价格敏感的系统和短距离连接的最佳选择
Basler Premium线材的特点
- 针对要求严格的应用进行设计和验证
- 每条线材在交付前都经过100%测试
- 最佳质量体现在以下方面:
- 传输可靠性
- 稳定耐用
- 可满足产品的一系列要求:
- 斜插头
- 坦克链兼容性(GigE线材)
- 长线材
全部优势概览:
- 采用需求导向型设计,可满足不同需求
- 即使线材长度较长,也要确保数据传输的可靠性
- 性价比出众
- 线材和相机可以完美兼容
- 符合国际规定,例如CE、RoHS 3、UL和其他标准
- 全面的Basler产品文档
- 保证长期供货
还没有找到合适的线材?
我们提供了实用的在线工具 和文档,可帮助您选择合适的系统组件。