-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2021-1-6
对比多相机系统中的PC卡

PC卡提供了可连接到相机的接口,只需将PC卡安装在PC上即可顺利采集和传输图像。由于标准化组件架构简单、数据传输率高、线材较长、可扩展性极佳并且能满足未来需求,因此GigE接口卡非常适合多相机体系。
而传统PC通常只配备一个GigE端口,该端口往往已被机器控制功能占用,因此接口卡对传统PC而言是必不可少的。此外,机器视觉 相机所连接到的端口需要提供完整的可用带宽。所以,利用分配器(通常为交换机)使多台相机共用一个PC上的端口时,会导致端口提供的带宽不符合相机要求。但是,通过使用上述的PC卡,即便只有一个端口,相机也能获得更高的带宽,从而提供补救措施。
因此,GigE接口卡(带宽为1 Gbit/s,配备1、2或4个端口的)通常用会被作机器视觉应用的PC卡。部分接口卡也提供支持以太网供电(PoE)的单线材解决方案,另外也有10GigE接口卡可供选择。