您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2021-11-8

现已上市:经过全新优化的全副对焦S-mount镜头,可完美适配所有Basler dart相机

现已上市:经过全新优化的全副对焦S-mount镜头,可完美适配所有Basler dart相机

要找到合适的S-mount镜头通常很困难,需要消耗一定时间来寻找。我们希望让您的选购流程变得更轻松简单:凭借为Basler dart相机而设计的全新优化S-mount镜头系列,我们现在可以为您提供省时省力的高效解决方案。您可享受的优势是一站式地获得相机和适配镜头——具备卓越的性价比,且交货时间短。

无需多方寻找,助您节省时间和成本

借助这八款经过全新优化的S-mount镜头,现在所有Basler dart相机型号均配有可完美匹配的工业镜头 。新款镜头针对最高可达1/1.8英寸和800万像素的所有芯片进行了优化,但也适用于尺寸较大的1/1.7英寸AR0821芯片。这些S-mount镜头均经过Basler的深度测试和审批,可提供卓越的成像质量并具备高分辨率性能:因此,其强大性能和功能与之前的S-mount镜头相同,让您无需耗费过多时间在寻找的过程上,可大大节省此过程中的时间和成本投入!

优势概览:

  • 性能出色,可适配所有dart S-mount型号
  • 货期短,可长期保证供货
  • 低光学失真(将外围区域的图像退化现象降至最低限度)
  • 800万像素(4k)分辨率性能
  • 针对最高可达1/1.8英寸的芯片进行优化

全新的S-mount镜头系列是Basler潜心专研的成果,可同时为您提供高性能型和价格敏感型的镜头产品,充分满足您在各种情况中的需要。我们是世界领先的工业图像处理技术供应商之一,值得您的信赖,可助您轻松选型,交货时间短,性价比出众。

探索经过全新优化的S-mount镜头

如果您有任何其他疑问,我们的销售团队 乐意为您答疑解惑。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们