您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2021-5-27

Basler SLP光源解决方案荣获奖项

Basler SLP光源解决方案荣获奖项

Basler和CCS公司凭借他们独特的Basler SLP光源解决方案,获得了《视觉系统设计》杂志2021年度创新者奖项评委会的肯定,荣获机器视觉领域最佳产品称号。该评委会由分别来自系统集成商和最终用户公司的著名专家组成。

为什么Basler SLP光源解决方案可以脱颖而出?

我们与业界领先的LED机器视觉光源提供商CCS合作,开发了全面的智能光源产品线,以满足市场上对独特概念产品的需求。这些光源解决方案支持具备Basler SLP功能的精选Basler ace相机 ,用户只需通过一个软件套件——pylon相机软件套装,就能实现相机与光源之间的直接通信。降低了视觉系统的复杂度,让用户能够在项目早期轻松集成光源,缩短设计和安装所花费的时间。

通过Basler SLP功能,客户可以从两种应用方案中进行选择:

  • 第一种是“灵活型”应用方案 ,它使用的是Basler SLP控制器,用户借助SLP功能可以轻松集成几乎任意一款标准LED光源(包括CCS产品)。
  • 第二种是“简单型”应用方案 ,它借助即插即用的Basler相机光源和集成的SLP控制器,可以为用户提供轻松易用的体验。由于在同一个产品中集成了光源和控制器,这样可以方便用户快速进行同步操作。

如需了解更多信息,请访问:http://www.baslerweb.com/SLP-Lighting

如果您有任何疑问,我们的销售团队 乐意为您答疑解惑。

关于《视觉系统设计》杂志2021年度创新者奖项

《视觉系统设计》杂志2021年度创新者奖项会对成像行业进行评审,并对最具创新性的产品和服务授予奖项。

创新者奖项的评分标准包括:原创性,创新性,对设计者、系统集成商和最终用户的影响,解决尚未满足的市场需求,利用新技术,以及提高生产力。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们