Menu
2019-6-4
采用BCON(基于MIPI)接口的Basler dart和荣获奖项并配备高通骁龙820的开发工具包现已正式投入量产

采用BCON(基于MIPI)接口的Basler dart和配备高通骁龙820的开发工具包现已投入量产。BCON(基于MIPI)接口可以将复杂的MIPI技术与机器视觉领域中久经考验的GenICam标准相结合。这个创新的产品概念能将机器视觉功能与嵌入式视觉技术结合起来,大大降低了系统的处理器总负载,为实际应用释放了更多的计算能力。
在今年于德国纽伦堡举行的Embedded World(嵌入式世界)展会上,配备高通骁龙820的dart BCON (基于MIPI)开发工具包荣膺嵌入式视觉组别的嵌入式奖项。
借助Basler驱动程序软件包以及友好易用的pylon相机软件套装,可以更容易地实现集成。pylon让BCON(基于MIPI)能像相机接口USB 3.0或GigE相机接口一样方便易用。
优势概览:
- 定制化的MIPI CSI-2连接技术
- 现成的高通骁龙820 Linux驱动程序
- 500万像素,60 fps,ON Semiconductor AR0521芯片
- 采用成本优化设计,拥有出众的性价比
- 由于符合GenICam的要求,以及具备统一的pylon API,因而能轻松实现代码转移
- 保证长期供应复杂应用的相关组件
- 数据传输稳定可靠,带宽可高达750 MB/s
欢迎点击此处 ,了解有关采用BCON(基于MIPI)接口的Basler dart和开发工具包的更多信息。 我们的销售团队 随时乐意为您答疑解惑和提供信息。