您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-3-3

现已正式投入量产:搭载Sony IMX392芯片的Basler ace 2 Basic和Pro型号相机

现已正式投入量产:搭载Sony IMX392芯片的Basler ace 2 Basic和Pro型号相机

做好准备迎接新一代产品了吗?

我们性能强大的ace 2相机系列已经进入了批量生产的阶段。八款采用Sony IMX392芯片的型号现已大批量供货。这批相机的分辨率为230万像素,GigE版的帧速率最高可达100 fps,USB 3.0接口版的帧速率最高可达160 fps。

ace 2相机系列采纳了客户提供的宝贵建议,并融合了在第一代ace产品中积累的丰富产品经验,共设有两条产品线:ace 2 Basic、ace 2 Pro,可满足不同视觉需求。

- ace 2 Basic:根据视觉系统的功能和价格方面的标准要求而量身定制,可靠性始终如一,能胜任各种应用场景。

- ace 2 Pro:适用于要求更严格的任务,借助相机内置的独特新功能:Compression Beyond(压缩超越)Pixel Beyond(像素超越) 以及经市场验证的PGI图像优化功能包 ,在所需的应用中确保发挥最佳性能。

您的优势在于:只为真正需要的功能买单。

以下ace 2 Basic和ace 2 Pro型号现已投入量产:

相机型号 全系列产品 帧速率 接口 感光芯片
a2A1920-51gcBAS ace 2 Basic 51 fps GigE IMX392
a2A1920-51gmBAS ace 2 Basic 51 fps GigE IMX392
a2A1920-51gcPRO ace 2 Pro 51 fps GigE IMX392
a2A1920-51gmPRO ace 2 Pro 51 fps GigE IMX392
a2A1920-160ucPRO ace 2 Pro 160 fps USB 3.0 IMX392
a2A1920-160ucBAS ace 2 Basic 160 fps USB 3.0 IMX392
a2A1920-160umBAS ace 2 Basic 160 fps USB 3.0 IMX392
a2A1920-160umPRO ace 2 Pro 160 fps USB 3.0 IMX392

Basler ace 2相机广泛适用于一系列应用,例如工厂自动化、机器人和医疗,以及交通和运输领域等。了解更多有关ace 2 Basic、Pro型号的亮点功能。

配件产品线和pylon相机软件套装

除了相机外,Basler还能提供选择丰富、价格亲民的配件,包括完美匹配的Basler镜头或线材系列,以及方便易用的pylon相机软件套装。这是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和工具的软件套装,您可通过Windows、Linux PC或Mac来操作任何一款Basler相机。

我们的销售团队 将很乐意为您提供信息,并解答有关完整Basler产品线的问题!

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们