Menu
2018-11-13
现已上市:dart BCON(基于MIPI)开发工具包

Basler dart相机模块配备BCON(基于MIPI)接口,其背后的独特理念是将让机器视觉领域的可靠标准和特点用于配备MIPI CSI-2接口的嵌入式应用。该开发工具包包含BCON(基于MIPI)相机模块,配置高通骁龙820 SoC的开发板,以及镜头和线材等配件,确保工具包在手即可立即运行。
凭借已安装的BSP、Linux (Linaro)驱动程序软件包及经业界测试的pylon相机软件套装,您无需做进一步调整即可直接运行该系统。因此,dart BCON(基于MIPI)的便利程度与任何非嵌入式相机接口(如USB 3.0、GigE)一样,助您轻松集成MIPI。
dart BCON(基于MIPI)可实现在主机处理器的图像信号处理器(ISP)上进行图像预处理工作,从而使dart相机模块更为高效,助力实现精益的嵌入式系统,无需担心影响成像质量。
优势概览:
- 预安装BSP、适用于Linux (Linaro)的驱动程序软件包及经业界测试的pylon相机软件套装,可立即投入使用
- 即插即用的dart BCON(基于MIPI)相机模块
- 配备高性能骁龙SoC,适合要求严苛的应用领域
- 带开关布局的夹层板样本设计;包含所需的全部相机配件
- 这款软件包可简单测试相机性能和整个系统,让您更为直观地了解该系统,即快速零风险地进行开发