您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2023年5月3日

pylon 7.3中的新vTools可提供更丰富的图像处理功能

pylon 7.3中的新vTools可提供更丰富的图像处理功能

随着新版pylon 7.3的发布,Basler新推出的“Starter”入门级别许可证为vTools产品线提供了更多功能。在现有的Basic和Pro许可证的基础上,Starter入门许可证提供了更注重成本的版本之选。它适用于所有Code Reader(编码读取器)和Template Matching(模板匹配)许可证。

所有的匹配算法都新增了Alignment功能,能够对齐对象,以供后续的处理步骤使用。此外,新的Image Loading(图像加载)vTool简化了从硬盘加载图像的调试和测试工序。新的Preprocessing(预处理)vTools和Region of Interest(感兴趣区域)功能让用户能够优化检测和性能等级,让应用发挥最大化的效益。

Camera API Generator

强大的pylon Viewer现在还集成了新的Camera API Generator(相机API生成器)工具,可助力Basler相机的编程工作。这款新工具使用C++或.NET语言为特定的Basler相机生成一个专用API。新的API包含的相机自带功能,让用户可在应用中更高效地集成和控制相机,从而节省时间和精力,让用户可以更快的将其产品推出市场。

详细了解Basler pylon软件,或下载新版本pylon 7.3。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们