Menu
2020-3-12
新的Vision Campus视频:适用于嵌入式视觉系统的专家级技巧

嵌入式视觉解决方案近年来越来越受欢迎。此类系统具备显而易见的优势:除了材料和运营成本较低之外,嵌入式设计还因其精巧的尺寸,为视觉系统的使用方式带来了全新的可能性。正因如此,嵌入式视觉系统不仅将在未来取代大量基于PC的图像处理解决方案,而且还将实现全新的应用。
在采用新的技术路径时出错是正常的,有时这些错误甚至非常有用,因为出错就是学习的绝佳机会。但是,并没有必要亲自体验每种错误。
我们的专家Thies Moeller为您介绍了在嵌入式视觉系统的设计和使用中最常见的问题,并解释了可以如何避免这些问题。
您是否想了解更多由Basler提供的嵌入式视觉解决方案?请访问https://www.baslerweb.com/en/embedded-vision/