-
产品中心
计算机视觉硬件相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2018-7-5
全新pypylon界面,专用于Python开发以及ROS的pylon相机驱动程序

pypylon是一款用于高性能Basler pylon相机软件套装的开源包装器接口。无论是新手还是经验丰富的Python程序员,都能快速方便地开发原型应用,并测试Basler相机,无需设置复杂的开发环境。这种优势大大加快相机评估的过程,提升程序员的生产效率,降低项目总成本。
Basler借助pypylon首次让相机API成为开源项目,用户可以完全根据自身的要求来修改并构建pypylon,从而拥有更高的灵活度。通过这一项目,Basler也希望集思广益,邀请大家踊跃参与pypylon的进一步开发。
为机器人操作系统(ROS)而设的pylon相机驱动程序是一项开源项目,让用户能够在机器人应用中,如工业4.0中的物流领域,使用Basler GigE和USB 3.0相机。