pylon
快速简便的图像采集
相机设置简单
强大的图像采集工具认证驱动程序
为Windows、Linux、macOS和Android提供可靠性能Basler相机功能
直接访问相机功能,获得出色图像,不额外产生处理器负载实时性能
在延迟和抖动方面表现出色,提供稳定的实时图像采集上手简单
得益于易于学习的pylon API和可侦测情景的开发人员文档,可即刻提高生产力节省时间
研究表明,与使用其他API相比,开发人员在任务上花费的时间只占20%或以下精益型代码
使用pylon API开发应用程序时,只需使用大约40%的编程代码量,就能实现相同的功能错误来源更少
减少编程范围,应用开发简单,因此可快速排除故障
pylon软件套装的要素
pylon由多个部分组成:用于评估和设置相机的pylon Viewer,用于整合到应用软件的SDK,以及用于可靠连接的驱动程序。
此外,pylon vTools还提供图像处理功能,并且可轻松集成到您的应用中。
pylon Viewer
pylon Viewer是设置和评估Basler相机的核心工具。它提供了丰富的配置功能。集成的相机文档解释了如何在您的应用开发中使用Basler相机的功能。此外,Viewer提供了多个配置网络和USB连接的工具。
查看pylon Viewerpylon SDK
pylon SDK可提供易于学习的编程界面,使您能够提高应用程序的生产力和稳定性。每个SDK都包括所有类型功能的大量代码示例,以及全面的开发人员文档。pylon SDK可用于各种编程语言,例如C++、.Net/C#和C。
驱动程序
Basler为您的相机提供了一系列经过优化的驱动程序,适用于各种接口。无论您如何选择,这些驱动程序都能保证您的Basler相机以实时、高质、快速、可靠的方式运行。
开源
您可以凭借开源项目pypylon和适用于ROS 1和ROS 2的pylon相机驱动程序,通过Python编程语言来开发原型应用,并在机器人操作系统(ROS)上开发机器人应用。
GStreamer Plug-In是一款适用于GStreamer多媒体框架的开源插件,可用于流媒体和视频编辑/播放等媒体应用。
pylon OS versions and their features
pylon for Windows | pylon for Linux x86 | pylon for Linux ARM | pylon for macOS | pylon for Android | |
---|---|---|---|---|---|
平台 | |||||
最新的pylon版本 | pylon 7.4.0 | pylon 7.4.0 | pylon 7.4.0 | pylon 7.3.1 | pylon 6.1.0 |
支持的操作系统版本 | 10 (64 bit), 11 (64 bit) | Ubuntu 20.04或更高版本(64位)、CentOS 9或更高版本(64位) | Ubuntu 20.04或更高版本(64位) | 11, 12, 13,14 (Intel/ARM 64 位) | 8, 9, 10, 11 |
配置工具 | |||||
pylon Workbench & vTools | ● | ● | ● | ||
pylon Viewer | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon GigE Configurator | ● | ● | ● | ||
pylon IP Configurator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
pylon USB Configurator | ● | ||||
pylon Camera Link Configurator | ● | ||||
Camera API Generator | ● | ● | ● | ||
Firmware Updater | ● | ● | ● | ||
CXP Grabber Firmware Updater | ● | ● | |||
CXP gpioTool | ● | ● | |||
Color Calibrator | ● | ● | ● | ● (pylon 6.2) | |
MPEG 4 Video Recording | ● | ● | ● | ||
blaze 3D Viewer | ● | ● | ● | ||
应用开发 | |||||
Data Processing C++ API | ● | ● | ● | ||
C++ API | ● | ● | ● | ● | ● |
VB.Net / C# API | ● | ||||
C API | ● | ● | ● | ||
Java API | ● | ||||
GenTL | |||||
USB3 Vision | ● | ● | ● | ● | |
GigE Vision | ● | ● | ● | ● | |
CoaXPress 2.0 | ● | ● | |||
BCON for MIPI | ● | ||||
blaze 3D | ● | ● | ● | ||
接口驱动程序 | |||||
Direct Show Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
TWAIN Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
NeuroCheck Driver (U3V, GEV) | ● | ||||
CoaXPress 2.0 Driver | ● | ● | |||
GigE Vision Driver | ● | ● | ● | ● | |
USB3 Vision Driver | ● | ● | ● | ● | ● |
Camera Link Driver | ● | ||||
BCON for MIPI Driver | ● |
图像处理:使用pylon vTools快速而简单
设计高性能的图像处理功能,并灵活地将所有内容都整合到您的应用中,还包括与Basler相机完美匹配的相机控制以及图像采集功能。即刻下载pylon,并免费试用80天。
查看pylon vTools详细了解pylon
详细了解我们的产品和应用。我们内容详实的综合材料能为您提供各种重要细节。