-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-11-29
全新Power-I/O线材——为Basler ace GigE相机注入新能量

全新Power-I/O线材(HRS 6p/open, twisted, 5 m)的相机端配有6针Hirose接头 ,可匹配您的Basler ace GigE相机。5 m版是在现有成功版本(10 m长Power-I/O线材)的基础上新添加的版本。
此线材的主要参数如下:
- 为Basler ace GigE相机的opto-coupled I/O提供电源供应和触发信号的线材
- 相机端的接头:6针Hirose接头
- 主机端的接头:线材提供开放端口
- Basler独有设计的产品专为我们的相机而设
Basler独有设计中的I/O线材产品线提供多个种类的I/O线材,如6针和12针的Hirose接头。Opto-I/O、GP-I/O、PLC+和Y系列等各类线材可为各种应用提供解决方案。
所有的组件均经过全面检测,并通过Basler相机的兼容性测试。我们会对供应商进行严格筛选和审核,确保他们能够长期供应高质量的组件。Basler独有设计概念的基础,在于丰富的市场经验和出色的图像处理专门技术。这些产品均由Basler自产,且专为匹配Basler相机而生产。