您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2017-6-29

全新的GigE AdLink PoE卡 现已面市!

全新的GigE AdLink PoE卡 现已面市!

在走过多年的成功之路后,AdLink GIE62+和GIE64+ GigE卡现已停产,全新AdLink PCIe-GIE74卡 由此正式登场。这款迭代产品由AdLink出品,是市面上最新的GigE PoE卡,它具备良好的向后兼容性,并能为您的系统设计提供长期支持。

配备PoE的全新GigE卡AdLink PCIe GIE74具备哪些最重要的功能?

  • 兼容PCI Express®
  • 支持IEEE 802.3at和以太网供电(Power over Ethernet Plus ,PoE+)
  • 四个独立的千兆网(GigE)端口,每个端口最高可支持30W PoE
  • 工作温度范围扩展至0˚C到70˚C,可适应恶劣的使用环境

您是否错过了旧卡的停产消息?请浏览我们网站的“售后服务 ”部分,您将能在那里找到所有已停产产品的相关信息。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们