-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2018-3-6
为ace系列注入新力量:ace系列配备黑白相机PGI图像优化功能包以及堆栈ROI

有了这两项强大功能的支持,Basler现正扩展最成功的ace相机系列,新增图像处理选项:
- 适用于黑白相机的PGI图像优化功能包
- 堆栈ROI,可选择多个感兴趣区域
ace U和ace L产品线的部分精选型号目前已可使用相关功能。
适用于黑白相机的PGI图像优化功能包
PGI图像优化功能包集合了多种强大的独特功能,包括5x5去拜耳化、彩色抗锯齿、去噪以及锐化增强功能,已成功简化许多领域中的彩色应用,甚至为之前无法使用的应用带来了新的可能性。
我们为您提供经过专门调整的内部成像优化专利技术,可适用于黑白相机。例如去噪、锐化增强功能等PGI功能已经可以完美匹配黑白相机的需求。与彩色相机相反,这些相机并不需要去拜耳化的像素格式,因此可以使用原始图像,并充分利用最大芯片速度。正因如此,PGI图像优化功能包能让图像处理更快速,从而使提升产出能力、降低图像处理流程的成本,同时大大优化成像质量。
全线ace L产品以及配备Sony Pregius芯片、配备ON Semiconductor PYTHON芯片的所有ace U型号,现均可使用适用于黑白相机的PGI图像优化功能包。
堆栈ROI:提供多个感兴趣区域可供选择
在检测过程中,由于循环速度、分辨率以及数据量的增加提升了对所用处理器和算法的需求,从而才能处理如此庞大的数据量。现在借助堆栈ROI这一新功能,应用的关注点可以同时引导至多个感兴趣区域(ROI)。选择多个ROI能让用户在读取图像数据时加快速度,同时减少数据负载。堆栈ROI可运用的堆栈区域高达八个(IMX174芯片为四个),高度均可调节。
我们将此功能整合至FPGA,支持该功能的相机包括配备ON Semiconductor PYTHON芯片,以及高速Sony Pregius芯片(IMX174、 IMX252、IMX250、IMX255、IMX253)的所有ace U和ace L型号。
更多信息,请访问: www.baslerweb.com/new-ace-features