-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-11-26
适用于NXP(恩智浦)i.MX 8处理器系列的新开发工具包

我们推出了适用于NXP i.MX 8处理器系列的产品,进一步扩展了我们的解决方案。NXP i.MX 8处理器非常坚固耐用,具备可扩展和功耗低的特点,是嵌入式视觉系统的理想选择。通过与Congatec、eInfochips、SolidRun、Toradex和Variscite等业界知名的模块系统制造商合作,我们可以为您的嵌入式视觉应用提供定制解决方案。当然,新的开发工具包也符合友好易用的高标准。我们将相机驱动程序集成到各个SoM制造商的系统软件中,让您无需进行编程就可以直接使用工具包。
现已推出两款基于i.MX 8M和M Mini的开发工具包,配备1300万像素的dart BCON(基于MIPI)相机模块。2020年初起,我们将陆续推出更多开发工具包。借助随附在相机模块上集成的各种处理器、SoM和芯片,我们可以提供出色的性价比、最大的灵活性和量身定制的解决方案,让客户从中受益。
Basler产品市场管理部总监Gerrit Fischer热情洋溢地表示:“Basler通过与众多行业领先的SoM制造商开展密切合作,为嵌入式视觉技术行业打造了一个独特的生态系统,让不同的工具包都具有完美匹配的硬件和软件组件,帮助每位客户以最简单的方式获得嵌入式视觉领域的技术。”
欢迎了解关于我们的嵌入式视觉解决方案的更多信息。如果您对我们的嵌入式系列产品有任何疑问,欢迎联系我们的销售团队 。