-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2020-4-28
新款dart USB 3.0相机型号

dart板级相机系列采用节省空间和成本优化的设计,可以满足您对成像质量和可靠性的严格要求。Basler目前正在扩展dart产品线,新增六款配备Sony IMX392芯片和USB 3.0接口的相机型号,分辨率为230万像素,帧速率为160 fps,并采用全局快门技术。另外还新增六款配备Sony IMX334芯片的型号,分辨率为830万像素,帧速率为45 fps,并采用滚动快门技术。高性能的相机型号提供S口、CS口以及裸板版本。
借助新推出的彩色相机和黑白相机型号,您可以获得多项优势:强大的芯片现在也可用于板级相机,并且出色的性价比让您可以进一步优化视觉系统成本。集成的PGI图像优化功能包可用于内部成像优化,确保提供经过验证的高成像质量。新相机型号适用于经典的机器视觉应用、嵌入式解决方案和新技术:例如,IMX392芯片在环境温度升高时依然可保持较低的图像噪声,因此也适用于显微镜、交通控制和智慧城市领域。配备IMX334芯片的dart相机所适用的应用领域包括:眼科(医疗和生命科学)、基于视觉技术的支付系统(零售)、访问控制和安保系统中的人脸识别,以及工厂自动化。
所有相机型号均针对需要使用板级相机的应用进行了优化。采用IMX392芯片的dart相机型号现已提供系统设计样品,采用IMX334芯片的相机型号将在2020年第3季度推出系统设计样品。
Basler dart相机系列包括采用USB 3.0、dart BCON(基于LVDS)和dart BCON(基于MIPI)接口的型号,分辨率为120万到1300万像素,板级型号配备S口和CS口,也可以提供裸板版本。欢迎抢先体验!
我们的销售团队 乐意随时为您答疑解惑。