-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 接口是什么? Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-9-13
Basler产品线再添新成员: Basler Lenses 2/3"

Basler Lenses家族再添新成员:在Basler独有设计系列中,除了适用于小于1/2"芯片的500万像素镜头之外,现在还提供适用于芯片尺寸达2/3"的镜头。Basler Lenses 2/3" 适合分辨率达200万像素的芯片,因此非常适用于仅需较低分辨率的应用。
Basler Lenses 2/3"概述
- 合适的分辨率,适合对成本敏感的图像处理应用
- 设计经过特别优化,使用方法简单快捷
- 由合格、可靠的合作伙伴生产
- Basler Lenses 2/3"经过特别优化,适用于芯片尺寸在1/2"和2/3"之间、标准分辨率高达200万像素的Basler ace、dart和pulse相机
如今进军镜头市场的供应商不断增多,要想从中选择一款适合的镜头并非易事。过去,客户在决策时一般会在卓越的质量和最佳性价比之间权衡利弊,但现在还有一个考量因素也变得越来越重要:即供应商的可靠性。
现在, Basler Lenses能让您在获得高性价比的同时,提升您视觉系统的成本效益。Basler是值得您信赖的合作伙伴,通过一站式的服务为您的应用提供所需组件,确保所有组件均能完美契合。
是否想了解更多相关资讯?我们的Basler销售团队 或在您当地的Basler销售伙伴 可以助您选择合适的镜头。