Menu
2020-11-23
适用于多相机设置的新款Basler GigE Vision接口卡

接口卡可以灵活地将GigE网络中的多台相机连接到主PC。我们的1GigE、1GigE PoE和10GigE接口卡可实现各种不同的多相机组合,每种组合均可充分利用相机的全部带宽。
我们的接口卡在常见的操作条件下经过严格的产品生命周期测试,每次操作系统更新都要通过相关测试,因此用户始终能使用到稳定且高质量的产品。
1GigE接口卡Standard / Premium系列
根据不同的功能,新款1GigE接口卡在我们的产品线中又细分为Standard和Premium系列。Standard系列接口卡配备1、2和4个独立端口,适合要求严格的应用以及单纯接收图像数据之用。
此外,我们为要求更严格的应用提供了Premium系列接口卡,它配备1、2和4个端口,可通过PoE(单线材解决方案)为集成的设备提供供电功能。这样可以简化线材管理,降低系统复杂性并实现最佳性价比。
10GigE接口卡
单通道的10GigE接口卡可以广泛配合多种产品使用。与交换机结合使用,接口卡可以将多台1GigE相机或网络中接口速度更快的相机进行灵活的连接。
您可以在我们的网站上找到所有Basler GigE、USB 3.0和CoaXPress 2.0接口卡。
使用多种GigE接口卡探索灵活自如的多相机设置。