Menu
2016-11-8
全新! Basler嵌入式视觉应用的开发工具包

Basler开发工具包简化了将基于LVDS的相机模块与嵌入式视觉应用进行集成的工作,这在以前常常特别复杂耗时。为了实现这一目标,Basler PowerPack套装(嵌入式专用)包含了一个硬件和软件方面的参考实施方案,可以用作设计完整的嵌入式视觉系统的模板。它为开发人员通过合适的体系结构将采用LVDS接口“BCON”的Basler dart相机集成到SoM(系统模块)奠定了基础。
Basler PowerPack套装(嵌入式专用)包含Basler dart相机模块(采用LVDS接口“BCON”、5百万像素分辨率)、镜头、采用Xilinx Zynq®-7010 SoC(片上系统)的处理板、线材和其他配件。除此之外,开发工具包还包含一个参考实施方案,用于演示Zynq SoC基于FPGA的图像拍摄,以及dart BCON相机模块与Basler pylon相机软件套装的连接。该工具包是自定义开发的理想基础,说明了如何通过pylon SDK处理和配置相机模块。
开发工具包补充了Basler嵌入式视觉产品;包括采用USB 3.0接口和LVDS接口“BCON”的各种相机模块以及包含dart USB相机、软件和组件的评估套件。 PowerPack套装(嵌入式专用)的量产产品将在2017年初与Basler dart BCON系列一起推出。
要详细了解针对嵌入式视觉应用的开发工具包和更多Basler产品,请访问www.baslerweb.com/embedded 。