-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2019-4-16
全新独特功能:Basler推出智能光源解决方案

Basler与全球领先的机器视觉应用LED光源制造商CCS合作,开发了由各种光源组件组成的全面产品线。新的光源产品概念为市面独有,是专为具备Basler SLP功能的Basler ace U和L 系列相机而设计的。此功能可实现相机和光源之间的直接通信,大大降低了视觉系统的复杂度,让任何用户都能在早期轻松集成光源,缩短设计和安装所花费的时间。我们可根据您的需求提供两种应用方案:
灵活通用:Basler SLP控制器
“灵活型”方案包括具有SLP功能的Basler ace U或L系列相机,以及可以与最适合的光源配合使用的Basler SLP控制器。光源是由与相机实体的连控制器进行操作,并通过SLP功能与相机进行通信。如果用户具有更多光源使用经验,并且他们的应用需要满足特定的光源要求,那么这个方案是理想之选。
简单快速:Basler相机光源系列
“简单型”方案包括具有SLP功能的Basler ace U或L系列相机,以及配备集成控制器的Basler相机光源,并且可以通过相机直接控制光源。这个应用方案适用于应用复杂度较低、且希望快速取得成效的用户。
以上两种光源应用方案的优势概览:
- 从购置到安装的整个过程中节约材料成本和宝贵时间
- 实现Basler相机与SLP功能和光源的完美交互
- 只需一套软件界面即可实现简易集成
- 通过完美协调的组件实现即插即用
- 轻松控制频闪和过载,提高LED光源的发光效率和使用寿命
Basler pylon相机软件套装同时为相机和光源提供了唯一的软件界面,因此能为两种光源应用方案的简易集成、安装和操作提供支持。即插即用,完美协调的组件可确保使用便捷和设置简单。此外,用户可以轻松调用频闪和过载等光源功能,显著提高发光效率和所用LED灯的使用寿命。总体而言,从购置到安装的整个过程中,以上两种解决方案都具有节约材料成本和时间的巨大潜力。
关于CCS
CCS是一家为机器视觉应用提供LED光源的全球领军企业,在光源和光子学产品和技术方面取得了开创性的进展。CCS能提供全面的机器视觉光源解决方案:为高精度面阵和线阵扫描应用提供具有特殊功能的光源、智能光源、即插即用的光源解决方案,以及专用光源系统(例如全新Basler相机光源系列)。
CCS总部位于日本京都,在光源领域拥有超过25年的经验,业务遍布全球15个区域。CCS能够生产出业内质量最高、选择最丰富的标准和定制产品,为客户应用提供最优的光源解决方案。
欢迎点击下方链接,了解所提供的光源和解决方案的更多信息:www.baslerweb.com/lighting
有关Basler机器视觉光源 解决方案的详细信息,请访问Basler光源页面 。如果您有进一步的疑问,欢迎联系我们的销售团队 。