-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线面阵相机Basler ace 2 Basler ace Basler MED ace Basler boost Basler beat Basler dart Basler pulse Basler scout线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头机器视觉光源Basler相机光源系列pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
-
公司概况
关于我们供应商
2020-2-11
配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包

我们推出了配备云连接功能的全新AI视觉解决方案工具包,它的软件组件可以支持用户灵活地访问云服务,进一步丰富了我们的嵌入式视觉开发工具包产品线。结合处理板的AI加速器,它们可以在功能强大的集成视觉系统中,为基于AI技术的物联网(IoT)应用打造出精益的原型设计。
AI视觉解决方案工具包使开发人员能够在边缘设备上使用、训练和部署由云端提供的机器学习模型。因此,云端能提供经过预先训练的神经网络,它们经过专门设计,可供直接使用,用户还可以根据需要来对神经网络进行扩展。
用户可以在边缘设备(即嵌入式系统)上加载带有选定机器学习模型的软件容器,以便用于应用示例的原型设计,实现在边缘设备上进行推理和实际的图像处理工作。通过这种方式,用户无需进行大量编程工作即可轻松测试云端特有的应用示例,并能生成元数据。接下来,用户可以通过定义的接口将元数据发送到云端,并将其存储在数据库中,也可以使用适当的工具,借助仪表板让元数据实现可视化。
携手云提供商Amazon Web Services (AWS)提供全新软件架构
Basler与Amazon Web Services (AWS)合作开发了经过优化的软件环境,以满足上述应用需求。借助Basler容器管理,我们可以在边缘设备上为开发人员提供一个新的软件模块,其中包括直连云端的功能,使嵌入式视觉系统的用户能够更轻松地使用选定的机器学习模型和云端特有的工具。
Basler云服务器可在云端提供各种软件模块。机器学习模型和云端特有的工具经过转换后,可在Basler云服务器中提供,以便下载到边缘设备上。借助Basler容器管理和Basler云服务器,用户可以轻松将软件容器从云端加载到嵌入式视觉系统,并将其用于图像处理应用。
AI视觉解决方案工具包的强大硬件
这套工具包的嵌入式硬件包含一台坚固耐用、且经过行业验证的Basler dart BCON(基于MIPI)相机,分辨率为1300万像素。处理板采用NVIDIA的Jetson Nano。开发板配备了功能尤为强大的GPU,能够简化复杂AI任务的处理难度,可以共同发挥出系统的最佳性能。
详细了解配备云连接功能的AI视觉解决方案工具包 。我们的销售团队 乐意随时为您提供信息或答疑解惑。