-
产品中心
计算机视觉硬件工业相机 镜头 机器视觉光源 采集卡 线材 配件 网络和外围设备计算机视觉软件pylon Camera Software Suite pylon vTools VisualApplets 其他软件产品线嵌入式视觉产品线 医疗和生命科学产品线 CoaXPress产品线 3D产品线线阵相机Basler racerBasler racerBasler racer - the right choice镜头固定焦距镜头pylon Camera Software Suitepylon vTools pylon开源项目 pylon-data-faq pylon驱动程序和GenTL pylon SDKs pylon Viewer
- 选型工具
- 解决方案
- 下载中心
- 品牌中心
- 销售与支持
-
Vision Campus
相机技术Sony IMX CMOS芯片系列型号比较 为什么要对相机进行色彩校准? 专家教您如何为视觉系统找到合适的镜头 适用于嵌入式视觉系统的五大专家级技巧 什么是多光谱成像? CMOS相机比较 图像处理过程中的色彩 处理板 什么是图像处理 图像处理中的3D技术 什么是嵌入式视觉? 为何选择CMOS图像芯片? 什么是ToF (Time-of-Flight)? 什么是成像质量? 相机尺寸 数字相机的工作原理是什么? 芯片技术:CMOS与CCD的对比 实时性 NIR: 即使在弱光条件也可以呈现清晰图像 高灵敏度图像处理相机显示更多收起接口和标准System Setup with CoaXPress 2.0 什么是CoaXPress? 哪一款接口适合嵌入式视觉? 配备GigE 2.0的多相机系统 USB 3.0 – 引领未来的标准化接口 Camera Link 千兆网(GigE) GenICam标准 USB 3.0和USB3 Vision
- 公司概况
2017-1-10
USB 3.0卡产品线迎来新成员:配备2个和4个端口的新款PCI Express USB 3.0卡丰富了我们的USB 3.0配件产品线,可兼容最多2到4台USB相机。

这种高效的2端口卡带有两个主机控制器,能同时运行两台USB相机,并保证高带宽而不影响传输速度。与其相比,新的4端口卡能够以分配带宽的方式同时运行4台USB相机,它的主要优势是可以控制整体系统成本。
两种卡的主要功能概述:
USB 3.0 PCIe卡,Renesas,2 HC,x4,2端口
- 2个端口,最多可使用2台USB相机
- 通过2个主机控制器和4条通道连接到计算机,能够实现每台相机360 MB/s的高带宽数据传输。
USB 3.0 PCIe卡,Fresco FL1100,1HC,x1,4端口
- 4个端口,最多可使用4台USB相机
- 通过1个主机控制器和1条通道连接到计算机,能够实现总共380 MB/s的高带宽数据传输。