您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2018-10-2

高分辨率新品上市:采用Sony IMX183芯片、分辨率为2000万像素的ace U型号

高分辨率新品上市:采用Sony IMX183芯片、分辨率为2000万像素的ace U型号

ace系列是Basler最成功的相机系列产品线,现新增四款全新ace U型号,采用Sony Exmor R系列的IMX183滚动快门CMOS芯片。相机分辨率为2000万像素,芯片尺寸为1”,外形精巧,截面仅为29 mm x 29 mm,帧速率最高可达17 fps。对于精密结构的检测应用,如印刷电路板或显示器生产,具备以上特性的四款新ace U相机型号,尤具吸引力。随着现代显示器的分辨率不断提升,对用于检测的相机的分辨率也提出了更高的要求。

四款全新的高分辨率ace U型号采用了适用于彩色和黑白相机的Basler PGI图像优化功能包,可以修正伪影,让用户在像素级的图像评估尤为出色。可以说,Basler实现了对高分辨率显示的精密检测,成像质量出色,价格极具吸引力。

Sony IMX183采用创新BI(背照式)芯片技术,能够基于2.4 µm的小像素尺寸提供出色的灵敏度和低噪声。这四款全新ace相机均配备了感光性能出众的芯片,即使在弱光环境下也能提供卓越的成像质量。

其他领域的应用,例如在交通领域,一台ace U 2000万像素相机已经足够用于监控多车道公路;而在土地测量方面,则需要轻巧的高分辨率相机从空中拍摄大型区域或难以接近的区域。

所有四款新推出的ace U相机均采用标准化的GigE和USB 3.0接口和PGI图像优化功能包,结合5x5去拜耳化、去伪彩、去噪以及锐化增强功能于一体。另外借助诸如PTP等强大的GigE Vision 2.0功能,可让GigE型号的表现更加出色。Basler pylon相机软件套装能确保快速、简易地对ace相机进行集成。

所有型号均提供系统设计样品。

四款新ace型号概览:

相机型号 分辨率 帧速率 芯片 黑白/彩色 接口
acA5472-17um 2000万像素 17 fps IMX183 黑白 USB 3.0
acA5472-17uc 2000万像素 17 fps IMX183 彩色 USB 3.0
acA5472-5gm 2000万像素 5 fps IMX183 黑白 GigE
acA5472-5gc 2000万像素 5 fps IMX183 彩色 GigE

如果想了解更多资讯,请与Basler销售团队当地的Basler经销伙伴 联系。

还没有找到心仪的型号?欢迎您继续在Basler的网站上探索ace U产品线 的其他型号,并详细了解每个ace产品线的更多信息。另外,我们诚邀您浏览Basler的完整ace产品线,共有130多种型号可供您尽情挑选。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们