您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2020-9-30

实现多种功能:在线阵扫描应用中使用配备自定义接口卡的Basler boost

实现多种功能:在线阵扫描应用中使用配备自定义接口卡的Basler boost

在芬兰公司MJV-Sähkö的板材贴面分级等自动化项目中,采用高效和现代的自动化系统合作非常重要,因为这样才能实现高生产效率。在传统方法上而言,这些任务通常会使用安装过程复杂的线阵相机。但为了避免这种情况,MJV-Sähkö公司想找出一种替代方案,希望不仅能满足贴面分级检查过程的要求,而且易于实施。MJV-Sähkö公司最终如愿以偿,选择使用我们的Basler boost面阵相机 ,以及专门适配贴面分级应用的接口卡。

阅读客户案例

了解我们的boost相机系列 和CXP-12接口卡。如果您还有其他疑问,请与我们的销售团队 联系。

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们