您的浏览器与网页部分内容不兼容,请及时更新。 点击此处了解如何更新浏览器。

OK
网上商店
2017-11-6

适用于荧光应用的现代CMOS芯片

适用于荧光应用的现代CMOS芯片

在选择合适的相机以及确认相机是否适合特定应用领域时,芯片就是需要考量的一个主要因素。由于Sony停止生产CCD产品,系统制造商对此问题日益关切,亟需寻找合适的相机进行替换。这也影响到许多医疗和科学领域的应用,这些应用时常使用基于荧光的方法。

在本期白皮书中,Basler产品经理Felix Asche博士将为大家解释有关的技术关联,并通过几个例子来展示现代CMOS技术支持的多种用途。他所得出的结论是:采用现代CMOS芯片的高性能、非冷却式相机是许多荧光应用的理想之选。

您是否想了解更多关于CCD/CMOS的主题?您可在我们的白皮书《现代CMOS相机替代CCD相机 》或《如何更好地比较现代CMOS相机 》中找到有用的相关信息。我们在Vision Campus 中为您汇编了关于医疗领域相机的详细信息。

获取文档

您是否还有更多疑问?我们的销售团队 非常乐意为您提供帮助!

您是否有任何疑问?
我们可以为您答疑解惑!

我们的销售团队和技术支持专家可围绕Basler计算机视觉组件和解决方案的相关话题为您提供适合的建议。

联系我们