Menu
2018-7-27
从低分辨率CCD相机转换到低分辨率CMOS相机

您是否想知道,使用低分辨率CMOS相机来替换低分辨率CCD相机时,有哪些因素必须考虑?这则《应用说明》会说明进行技术转换有什么优势,并解释为什么转换到低分辨率的Basler ace CMOS相机相对更简单。另外,本文通过实际案例,为您讲述在技术转换时要注意哪些问题。
这则《应用说明》将涵盖以下内容:
- 成像质量、光学配件、机械结构和接口标准
- 采用IMX 273和IMX 287芯片的低分辨率Basler ace相机具备的优势,因为它们具备以下功能:
- 极短的曝光时间
- 在您的软件应用中轻松实现调整
- PGI功能包(去马赛克、去伪彩、锐化增强、降噪)
- 标准GigE和USB接口
此外,本文档还会对CCD和CMOS技术进行概述和比较。